什么是 FLEX I/O?

FLEX I/O 是灵活、低成本的紧凑型 I/O 系统。它经过专门设计,适用于具备基于机架的大型 I/O 的所有功能且没有空间要求的分布式应用。您可以单独选择 I/O 类型来满足应用需求。FLEX I/O 系统包含下列组件:
  • 适配器
    一个适配器可以为多达 8 个 I/O 模块 (Module) 的内部逻辑供电。您不必购买附加的电源和通信适配器就可以满足不断变化的系统需求。
  • 终端基座
    可以在底板电源下方除去和插入模块 (Module) 而不需要进行重新布线或中断系统。通过将现场布线接线和 I/O 接口放在同一位置,可以使系统方便地诊断故障和维护,从而节省时间和金钱。
  • I/O 模块 (Module)
    I/O 模块 (Module) 包含执行与应用相关的特定功能所需的总线接口和电路。
由于终端带和与 I/O 接口组合在一起,所以 FLEX I/O 系统的安装、布线和维护成本都很低。可以使用终端基座上的终端带来直接对现场设备进行布线。直接布线可以节省:
  • 安装和测试时间
  • 附加的布线和外部接线板
  • 控制排列面板空间
FLEX I/O 系统能够满足将来可能会出现的兼容需求。使用正确的适配器,系统可以通过远程 I/O 网络、DeviceNet 网络或 ControlNet 网络进行通信。当系统需求有变化时,您可以添加组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal