启动 FLEX I/O 模拟模块 (Module) 校准

不得对当前正用于控制的模块 (Module) 执行校准。校准过程将损害控制。
在启动校准过程之前,请:
  • 停止输出模块 (Module) 正在控制的进程。
  • 使用“应用按钮”应用所有配置更改。
  • 禁用模块 (Module) 的连接(通过“连接”选项卡的“禁用”复选框)。
  • 断开输入信号并连接测试信号。在校准期间,依赖来自此模块 (Module) 的正常输入信号的任何类型的控制将没有这些信号。
  • 断开输出信号并连接适当的测量仪器。在校准期间,依赖来自此模块 (Module) 的输出信号的任何控制系统将没有这些信号。
要启动校准过程,请:
  1. 将光标定位在想要校准的模块 (Module) 上。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  3. 选择“连接”选项卡。
  4. 选中“禁用”复选框。
  5. 如果进行了任何配置更改,请单击“应用”按钮。
  6. 选择“校准”选项卡。
  7. 确定要校准哪些通道。对不想校准的通道取消选中“校准此通道”复选框。
  8. 单击“启动校准”按钮以开始该过程。软件会引导您通过校准过程。
  9. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal