消息类型指令

消息类型运动指令用于将一条或多条消息发送至伺服模块。
消息类型指令示例包括:
  • 运动
    Direct Drive
    开启 (MDO) 指令
  • 运动位置重设 (MRP) 指令
消息类型指令的工作方式如下:
  1. 当包含运动指令的梯级变为真时,控制器:
    • 将使能 (EN) 位置位。
    • 将完成 (DN) 位清零。
    • 将错误 (ER) 位清零。
  2. 控制器通过向伺服模块发送消息请求开始执行指令。
    小贴士: 指令的剩余部分与程序扫描并行执行。
  3. 控制器检查伺服模块是否准备好接收新消息。
  4. 控制器将检查结果放入控制结构的消息状态字中。
  5. 模块准备就绪后,控制器会构建消息并发送至模块。
    小贴士: 如果指令需要多条消息,此过程可能会重复多次。
  6. 指令执行。
    如果控制器:
    则:
    执行指令时未检测到错误
    控制器将 .DN 位置位。
    执行指令时检测到错误
    控制器将 .ER 位置位,并将错误代码存储在控制结构中。
  7. 在 .DN 或 .ER 位置位后,当梯级再次变为假时,控制器将 .EN 位清零。
  8. 梯级变为真时,控制器可再次执行指令。
    Motion_messageType
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal