用于相对时间的“时间浏览器”对话框

使用
时间浏览器
对话框可为使用相对时间数据类型的标签设置相对时间(持续时间):TIME32、TIME 和 LTIME。您可以设置最长为 31 天的相对持续时间。要以纳秒为单位设置持续时间,请使用 LTIME 数据类型。
设置持续时间
  1. 在时间间隔框中输入值以设置时间间隔。
  2. 在
    时:分:秒
    框中,选择小时、分钟或秒并输入值,或使用向上和向下箭头调整该值。
  3. 选择“确定”(OK)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal