将 ASCII 字符赋值给字符串数据成员

使用赋值运算符将 ASCII 字符赋给字符串标签的 DATA 成员的元素。要将字符赋给字符串,需要指定字符的值或指定标签名称、DATA 成员和字符的元素。例如:
可行情况
不可行情况
string1.DATA[0] := 65;
string1.DATA[0] := A;
string1.DATA[0]:= string2.DATA[0];
string1 := string2;
小贴士: 这会将 string2 的全部字符赋值给 string1,而不只是一个字符。
要将一串字符添加或插入到字符串标签中,请使用以下 ASCII 字符串指令中的一种:
目的
使用此指令
将字符添加到字符串末尾
CONCAT
将字符插入字符串内
INSERT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal