使用 PID 指令

输入 PID 指令并指定 PID 结构后,可使用配置选项卡指定 PID 指令的工作方式。
指定调谐方式
选择“调节”选项卡。
当您选择另一个字段,选择
确定
,选择
应用
或按下
Enter
时,更改立即生效。
在此字段中:
执行以下操作:
设置点 (SP)
输入设置点值 (.SP)。
设置输出百分比
输入设置输出百分比 (.SO)。
在软件手动模式下,此值用于输出。在自动模式下,此值显示输出百分比。
输出偏置
输入输出偏置百分比 (.BIAS)。
比例增益 (Kp) (Proportional gain (Kp))
输入比例增益 (.KP)。
对于独立增益,它是比例增益(无单位)。对于关联增益,它是控制器增益(无单位)。
积分增益 (Ki) (Integral gain (Ki))
输入积分增益 (.KI)。
对于独立增益,它是积分增益(1/秒)。
对于关联增益,它是重置时间(分钟/循环)。
微分时间 (Kd) (Derivative time (Kd))
输入微分增益 (.KD)。
对于独立增益,它是微分增益(秒)。对于关联增益,它是比率时间(分钟)。
手动模式 (Manual mode)
选择手动 (.MO) 或软件手动 (.SWM)。
如果同时选择二者,手动模式将优先于软件手动模式。
指定配置
选择“配置”(Configuration) 选项卡。您必须选择
确定
或
应用
,所做更改才会生效。
在此字段中:
执行以下操作:
PID 等式 (PID equation)
选择独立增益或关联增益 (.PE)。
若要三个增益(P、I 和 D)独立工作,可使用独立增益。若要控制器总体增益影响全部三项(P、I 和 D)时,使用关联增益。
控制操作 (Control action)
选择 E=PV-SP 或 E=SP-PV 作为控制操作 (.CA)。
微分对象
选择 PV 或误差 (.DOE)。
使用 PV 的微分可降低设置点变化引起的输出尖峰危险。如果算法可以容忍超调量,使用误差的微分可快速响应设置点的变化。
回路更新时间 (Loop update time)
输入指令的更新时间 (.UPD)。
CV 上限 (CV high limit)
输入控制变量的上限 (.MAXO)。(1)
CV 下限 (CV low limit)
输入控制变量的下限 (.MINO)。(1)
死区值 (Deadband value)
输入死区值 (.DB)。
禁止微分平滑 (No derivative smoothing)
启用或禁用此选项 (.NDF)。
禁止偏置计算
启用或禁用此选项 (.NOBC)。
禁用死区过零 (No zero crossing in deadband)
启用或禁用此选项 (.NOZC)。
PV 跟踪 (PV tracking)
启用或禁用此选项 (.PVT)。
级联回路
启用或禁用此选项 (.CL)。
级联类型 (Cascade type)
如果已启用级联回路,则选择从回路或主回路 (.CT)。
(1) 使用基于梯形图的 PID 指令时,如果设置 MAXO = MINO,PID 指令会将这些值复位为默认值。MAXO = 100.0,MINO = 0.0
指定报警
选择
报警
(Alarms) 选项卡。选择
确定
或
应用
,所做更改才会生效。
在此字段中:
执行以下操作:
PV 上限 (PV high)
输入 PV 报警上限值 (.PVH)。
PV 下限 (PV low)
输入 PV 报警下限值 (.PVL)。
PV 死区 (PV deadband)
输入 PV 报警死区值 (.PVDB)。
正偏差 (Positive deviation)
输入正偏差值 (.DVP)。
负偏差 (Negative deviation)
输入负偏差值 (.DVN)。
偏差死区
输入偏差报警死区值 (.DVDB)。
指定标定
选择“标定”(Scaling) 选项卡。您必须选择
确定
或
应用
,所做更改才会生效。
在此字段中:
执行以下操作:
PV 未标定最大值 (PV unscaled maximum)
输入最大 PV 值 (.MAXI),此值等于从 PV 值的模拟输入通道接收的最大未标定值。
PV 未标定最小值 (PV unscaled minimum)
输入最小 PV 值 (.MINI),此值等于从 PV 值的模拟输入通道接收的最小未标定值。
PV 工程单位最大值 (PV engineering units maximum)
输入与 .MAXI (.MAXS) 相对应的最大工程单位
PV 工程单位最小值 (PV engineering units minimum)
输入与 .MINI (.MINS) 相对应的最小工程单位
CV 最大值 (CV maximum)
输入与 100% 相对应的最大 CV 值 (.MAXCV)。
CV 最小值 (CV minimum)
输入与 0% 相对应的最小 CV 值 (.MINCV)。
最大牵引值 (Tieback maximum)
输入最大牵引值 (.MAXTIE),此值等于从牵引值模拟输入通道接收的最大未标定值。
最小牵引值 (Tieback minimum)
输入最小牵引值 (.MINTIE),此值等于从牵引值模拟输入通道接收的最小未标定值。
PID 已初始化 (PID Initialized)
如果在运行模式下更改标定常数,则禁用此选项,以重新初始化内部反标定值 (.INI)。
小贴士: 使用基于梯形图的 PID 指令时,如果设置 MAXO = MINO,PID 指令会将这些值复位为默认值。MAXO = 100.0,MINO = 0.0。
使用 PID 指令
PID 闭环控制可将过程变量保持在预定的设置点。下图所示为流速/液位控制示例。
PID Diagram
在上例中,将罐中的液位与设置点相比较。如果液位高于设置点,PID 等式将增大控制变量,并使罐的出口阀打开;从而降低罐中的液位。
PID 指令中使用的 PID 等式是一个可以选择使用独立增益或关联增益的位置形式等式。使用独立增益时,比例、积分和微分增益仅分别影响其特定的比例、积分或微分项。使用关联增益时,比例增益替换为影响所有这三项的控制器增益。可使用任何一种形式的等式来执行同类型的控制。提供这两种等式的目的仅仅在于,支持用户选择使用自己熟悉的等式类型。
增益选项
微分对象
关联增益
(ISA 标准)
误差 (E)
过程变量 (PV)
独立增益
误差 (E)
过程变量 (PV)
其中:
变量
说明
KP
比例增益(无单位),Kp = Kc(无单位)
Ki
积分增益(秒 -1)
要在 Ki(积分增益)和 Ti(复位时间)之间进行转换,请参见转换公式:
Kd
微分增益(秒)
要在 Kd(微分增益)和 Td(比率时间)之间进行转换,可使用:Kd = Kc (Td) 60
KC
控制器增益(无单位)
Ti
复位时间(分钟/循环)
Td
比率时间(分钟)
SP
设置点
PV
过程变量
E
误差,[(SP-PV) 或 (PV-SP)]
BIAS
前馈或偏置
CV
控制变量
dt
回路更新时间 (Loop update time)
转换公式
如果不想使用 PID 等式的特定项,只需将其增益设置为零。例如,如果不需要微分作用,可将 Kd 或 Td 设置为零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal