微分平滑处理 (PID)

微分平滑处理滤波器可改进微分计算。这种一阶低通数字滤波器可最大程度地减少由 PV 噪声引起的较大微分项尖峰。微分增益值越大,这种平滑作用就越强。如果过程需要非常大的微分增益值(例如 Kd > 10),则可以禁用微分平滑。
若要禁用微分平滑:
  • 选择
    配置
    (Configuration) 选项卡上的
    禁用微分平滑
    (No derivative smoothing) 选项,或将 PID 结构中的 .NDF 位置位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal