控制比率 (PID)

使用以下参数可使两个值之间的比率保持恒定:
  • 非受控值
  • 受控值(PID 指令使用的结果设置点)
  • 这两个值之比
梯形图
小贴士: 为避免以无效内部浮点值将 PID 锁定,请确保 PV 不是 INF 或 NAN 值,然后再调用指令,例如:
  • XIC (PC_timer.DN)
  • MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
  • XIO(S:V)
  • PID(...)
结构化文本
pid_2.sp := uncontrolled_flow * ratio
PID(pid_2,pv_2,tieback_2,cv_2,0,0,0);
小贴士: 为避免以无效内部浮点值将 PID 锁定,请确保 PV 不是 INF 或 NAN 值,然后再调用指令,例如:
  • XIC (PC_timer.DN)
  • MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
  • XIO(S:V)
  • PID(...)
对于此参数
输入此值
Destination
受控值
Source A
非受控值
Source B
比率
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal