抗积分饱和与从手动模式到自动模式的无扰动转换 (PID)

PID 指令通过防止在 CV 输出达到由 .MAXO 和 .MINO 设置的最大值或最小值时积分项进行累加,来自动避免积分饱和。累加的积分项保持冻结,直到 CV 输出降至上限之下或升至下限之上。随后,将自动恢复正常的积分累加。
PID 指令支持两种手动控制模式。
手动控制模式
说明
软件手动 (.SWM)
此模式也称为设置输出模式,支持用户通过软件设置输出百分比
设置输出 (.SO) 值用作回路输出。设置输出值通常来自操作员接口设备的操作员输入。
手动 (.MO)
此模式将牵引值作为输入,并调整其内部变量以在输出中生成相同的值。PID 指令的牵引输入会根据 .MINTIE 和 .MAXTIE 的值标定为 0-100% 范围内的值,并用作回路的输出。牵引输入通常来自旁路控制器输出的硬件手控/自动站点的输出。
重要提示: 如果两个模式相应的位都设置为置位,手动模式将优先于软件手动模式。
PID 指令能够自动实现从软件手动模式到自动模式,或从手动模式到自动模式的无扰动转换。PID 指令反向计算积分累加项的值,此值用于使 CV 输出跟踪软件手动模式下的设置输出 (.SO) 值或手动模式下的牵引输入。这样,当回路切换到自动模式时,CV 输出从设置输出或牵引值开始,因此输出值不会发生“扰动”。
PID 指令还可自动实现从手动模式到自动模式的无扰动转换,即使不使用积分控制(即 Ki = 0)也是如此。在这种情况下,指令修改 .BIAS 项,使 CV 输出跟踪设置输出或牵引值。恢复自动控制后,.BIAS 项将保持其最后的值。可以通过将 PID 数据结构中的 .NOBC 位置位来禁用对 .BIAS 项的反向运算。如果将 .NOBC 设置为真,当不使用积分控制时,PID 指令将不再能够实现从手动模式到自动模式的无扰动转换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal