MOTION_INSTRUCTION 数据类型

必须为使用的每条运动指令定义运动控制标签。标签采用 MOTION_INSTRUCTION 数据类型,用于存储指令相关状态信息。
助记符
数据类型
说明
FLAGS
DINT
此 DINT 型值用于以一个 32 位值访问指令的所有状态位。
对于此状态位
使用此位编号
EN
31
DN
29
ER
28
PC
27
IP
26
AC
23
DECEL
1
ACCEL
0
EN
BOOL
使能位,指示指令已使能(梯级输入和梯级输出条件为真)。
DN
BOOL
完成位,指示所有计算和消息处理(若存在)已完成。
ER
BOOL
错误位,在非法使用指令时进行指示。
PC
BOOL
处理完成位,指示操作完成。
指令执行完成后,.DN 位置位。启动过程完成后,.PC 位置位。
IP
BOOL
正在处理位,指示有过程正在执行。
AC
BOOL
激活位,指示将指令排入队列后正在对运动进行控制的指令。指令变为激活状态后,此位置位。当处理完成位置位或指令停止时,此位复位。
ACCEL
BOOL
.ACCEL 位指示已针对与速度相关联的各个指令(即点动、运动、传动)加速。
TrackingMaster
BOOL
指示从坐标系统是否在跟踪主轴(仅用于主轴驱动模式)。
CalculatedDataAvailable
BOOL
指示所请求的数据已返回“计算数据”数组元素中,并且
Logix Designer
应用程序已将 Calculated Data 参数中的输出数据进行更新。所有计算数据仅通过一个状态位来指示。
DECEL
BOOL
.DECEL 位指示已针对与速度相关联的各个指令(即点动、运动、传动)减速。
ERR
INT
误差值,包含与运动功能相关的错误代码。
请参见运动指令的错误代码 (ERR)。
STATUS
SINT
与运动功能相关的任何消息的状态。
消息状态
说明
0x0
消息已成功发送。
0x1
模块正在处理另一条消息。
0x2
模块正在等待对前一条消息的响应。
0x3
对消息的响应未成功发送。
0x4
模块未做好发送消息的准备。
STATE
SINT
执行状态值,跟踪功能的执行状态。大部分运动功能有多个步,而该值用于跟踪这些步。控制器将运动指令的 EN 位置位时,执行状态始终设为 0。其他执行状态取决于运动指令。
SEGMENT
DINT
段是指从一点到下一点(但不包括下一点)的距离。凸轮正在执行时,SEGMENT 按段号给出相对位置。
EXERR
SINT
扩展错误代码 - 用于提供更多错误相关信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal