LINT 数据类型

LINT 数据类型为 64 位整型。
LINT 数据类型可用于
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
CompactLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器的许多指令中。但是,LINT 数据类型在
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器上的大多数指令中都不能使用。
在
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570 控制器上使用 LINT 数据类型时,请考虑以下事项。
小贴士: LINT 只能用于复制(COP,CPS)指令。这些指令适用于 CST/WallClock 时间属性、时间同步和 Add-On 自定义指令。您无法对此标签类型执行加、减、乘或除运算。
使用 LINT 数据类型时,若出现以下问题,请考虑以下说明。
执行的操作
说明
将两个双整型 DINT 值移动/复制至一个 LINT 标签
创建一个包含两个元素的双整型数组,总计 64 位(即 DINT[2]),随后将其复制到一个长整型标签中。
纠正日期/时间显示错误
当标签的值为负值时,不能以日期/时间形式显示。在标签编辑器中,将标签样式由日期/时间更改为二进制,以此检查值是否为负值。当最高有效位(最左侧位)为 1 时,值为负值,因此不能以日期或时间形式显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal