许可证验证 (LV)

此信息适用于
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
许可证验证 (LV) 指令用于验证控制器中是否存在与例程或 Add-On 指令相关的未到期许可证。
可用语言
梯形图
功能块
不可用
结构化文本
不可用
操作数
梯形图
操作数
类型
格式
说明
Vendor Code
DINT
立即数
唯一编号,用于识别与例程或 Add-On 自定义指令相关的许可证的供应商。
允许使用 0 到 2,147,483,647 范围内的立即整数值。
Product Code
DINT
立即数
唯一编号,用于识别与例程或 Add-On 自定义指令相关的许可证的产品代码。
允许使用 0 到 2,147,483,647 范围内的立即整数值。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
不适用
梯级输入条件为真
数值比较
如果许可证有效并在项目中使用
将梯级输出条件设置为真
否则
将梯级输出条件设置为假
后扫描
不适用
示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal