关键字

除算术状态关键字之外,控制器还支持以下关键字。
关键字
访问
说明
S:FS
读取
如果此次扫描是当前程序中各例程的首次普通扫描,首次扫描位置位。
S:MINOR
读 写
如果至少生成了一个轻微故障,轻微故障位置位。当因程序执行而导致发生轻微故障时,控制器将此位置位。对于与程序执行无关的轻微故障(例如电池电量低),控制器不会将此位置位。
THIS
不适用
THIS 语句仅对引用 TASK、PROGRAM 或 ROUTINE 的 GSV 和 SSV 指令有效。THIS 用于指定当前 TASK、PROGRAM 或 ROUTINE。
关键字不区分大小写。
由于这些标志可快速更改,因此这些关键字在编程软件中未显示为实际显示状态。
不能为关键字定义标签别名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal