立即数

输入十进制立即数(常数,例如 -2、3)后,控制器会将值存储为 32 位形式。如果输入基数形式而非十进制形式的值(例如二进制或十六进制),但并未指定全部 32 位,则控制器会在未指定的位补零(填零)。
重要提示: 不足 32 位的二进制、八进制或十六进制立即数需填零。
输入值
存储值
-1
16#ffff ffff (-1)
16#ffff (-1)
16#0000 ffff (65535)
8#1234 (668)
16#0000 029c (668)
2#1010 (10)
16#0000 000a (10)
整型立即数
输入值
存储值
无后缀
DINT
“U”或“u”
UDINT
“L”或“l”
LINT
“UL”、“ul”、“Ul”或“uL”
ULINT
浮点型立即数
输入值
存储值
无后缀
REAL
“L”或“l”
LREAL
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal