SOVR 指令的结果代码

当分配标签来存储
Equipment Sequence
超控 (SOVR) 指令的结果时,指令会在执行时返回以下代码之一。
代码(十进制)
说明
0
命令成功执行。
48
命令未执行,因为当时无法生成用于记录命令的事件。
  • 如果命令为 ABORT 命令,即使无法生成事件,也仍会执行 ABORT 命令。
  • 仅当在
    设备顺序属性 - 配置
    (Equipment Sequence Properties - Configuration) 选项卡中启用了事件生成功能时,才会出现此代码。
24577
命令无效。
24578
命令对
Equipment Sequence
的当前状态无效。例如,如果
Equipment Sequence
停止,则停止命令无效。
24594
Equipment Sequence
未规划、已被禁止或处于已被禁止的任务中。
使用
Result
操作数获取显示 SOVR 指令的执行成功或失败的代码。
Result
操作数应包含
0
或一个 DINT 标签,具体取决于是否可能发生所有权冲突或其他错误。
  • 如果不可能发生所有权冲突或其他错误,请在
    Result
    操作数中输入
    0
    。
  • 如果可能发生所有权冲突或其他错误,请在
    Result
    操作数中输入一个 DINT 标签。DINT 标签存储指令执行结果的代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal