SOVR 指令指导原则

无论所有权如何,均可使用
Equipment Sequence
超控 (SOVR) 指令将 HOLD、STOP 或 ABORT 命令发送到
Equipment Sequence
。
重要提示: SOVR 指令仅用于紧急情况。控制工程师应慎重考虑是否使用该指令。
使用
Equipment Sequence
超控 (SOVR) 指令时,请谨记以下指导原则。
指导原则
详细信息
确保您希望优先于其他所有者。
在大多数情况下,可使用 SCMD 指令以编程方式控制
Equipment Sequence
。然而,在以下条件下,可使用 SOVR 指令控制
Equipment Sequence
:
  • 当您发出 HOLD、STOP 或 ABORT 命令并且命令必须始终在全部所有权情况下执行时。
  • 即使通过
    Logix Designer
    应用程序手动控制
    Equipment Sequence
    或者其他程序(如
    FactoryTalk Batch
    软件)获得
    Equipment Sequence
    的所有权时,也必须执行 HOLD、STOP 或 ABORT 命令的情况。
将 SOVR 指令的执行限制为单次扫描。
将 SOVR 指令的执行限制为单次扫描。每条命令均适用于一种特定状态或多个状态。一旦
Equipment Sequence
的状态发生变化,命令将不再有效。若要限制执行,可使用以下方法:
  • 在 P1 脉冲(上升沿)或 P0 脉冲(下降沿)操作中运行 SOVR 指令。
  • 在 SOVR 指令前放置单脉冲触发指令。
  • 运行 SOVR 指令,然后继续执行下一步。
如果
Equipment Sequence
正在生成顺序事件,应避免生成不必要的命令请求。
不必要的命令请求可能会淹没事件处理缓冲区,从而导致用户错过重大事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal