SASI 指令示例

以下示例展示梯形图和结构化文本中的 SASI 指令。
梯形图示例
SASI_LD_ex2_v31
小贴士: Sequence ID 参数可以是用于存储标识符的 STRING 标签,也可以是最多包含 82 个字符的引证字符串。
结构化文本示例
if (IdControl) then
SASI (Make_Product_101, NewId, Results);
end_if;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal