SATT 指令的结果代码

当分配标签来存储连接到
Equipment Sequence
(SATT) 指令的结果时,指令会在执行时返回以下代码之一。
代码(十进制)
说明
0
命令成功执行。
24579
出于以下原因,无法控制
Equipment Sequence
:
  • 程序已成功关联到
    Equipment Sequence
    ,但由于优先级更高的应用程序
    Logix Designer
    已优先获得所有权,因此程序不能控制此顺序。
24582
程序已获取
Equipment Sequence
的所有权。
24593
以下任一项已取得设备相位的所有权。
  • 外部定序程序,如
    FactoryTalk Batch
    软件。
  • 控制器中的其他程序。
24594
Equipment Sequence
未规划、已被禁止或处于已被禁止的任务中。
使用
Result
操作数获取显示 SATT 指令的执行成功或失败的代码。
Result
操作数应包含
0
或一个 DINT 标签,具体取决于是否可能发生所有权冲突或其他错误。
  • 如果不可能发生所有权冲突或其他错误,请在
    Result
    操作数中输入
    0
    。
  • 如果可能发生所有权冲突或其他错误,请在
    Result
    操作数中输入一个 DINT 标签。DINT 标签存储指令执行结果的代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal