SATT 指令指导原则

使用连接到
Equipment Sequence
(SATT) 指令时,请谨记以下指导原则。
指导原则
详细信息
请记住,
Logix Designer
应用程序会优先获取
Equipment Sequence
的所有权。
所有权可确保程序控制
Equipment Sequence
,并且会排除任何其他定序程序。
Equipment Sequence
的所有权必须由程序拥有,然后程序才能对其进行控制。
Equipment Sequence
和
Equipment Phase
只有在所有权都有
归属
的情况下才可执行。所有权命令为
附加
(SATT)
和
拆离
(SDET)。
内部定序程序(程序)、外部定序程序 (
FactoryTalk Batch
) 和操作员均使用
连接
指令控制
Equipment Sequence
。
序列完成后,会放弃所有权。
要放弃所有权,可使用从
Equipment Sequence
断开 (SDET) 指令。
如果设备顺序正在生成顺序事件,应避免提出不必要的命令请求。
不必要的命令请求可能会淹没事件处理缓冲区,从而导致用户错过重大事件。
使用
结果
代码验证所有权,并且指令中应包含因其他程序或操作员获得
Equipment Sequence
所有权而导致连接失败时应执行的步。
使用
Result
操作数获取显示 SATT 指令的执行成功或失败的代码。
每次执行时,SATT 指令都会尝试获得
Equipment Sequence
的所有权。当程序或操作员获得
Equipment Sequence
的所有权时,SATT 指令的再次执行会失败并生成结果代码 24582。当使用 SATT 指令时,请采取以下任一措施:
  • 将其执行限制为单次扫描,避免生成结果代码 24582。
  • 将以下内容包括在所有权条件中:结果代码 = 24582。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal