将 DINT 型转换为 SINT 型或 INT 型

要将 DINT 值转换为 SINT 或 INT 值,控制器会截断 DINT 的高位并在必要时设置溢出状态标志。下面的示例显示了将 DINT 型转换为 SINT 或 INT 型的结果。
例如,将 DINT 型转换为 INT 和 SINT 型:
DINT 值:
转换为更小值:
16#0001_0081 (65,665)
INT
16#0081 (129)
SINT
16#81 (-127)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal