FBD 函数

此信息适用于 Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
FBD 函数依照 IEC 61131-3 Edition 3 实现。功能块图语言提供了多种算术和数字函数。梯形图和结构化文本语言也带有算术和数字运算符与函数。
FBD 函数有一个或多个输入以及一个输出。相比 FBD 功能块,FBD 函数的实现可以提高效率、减小空间占用和系统资源占用。
FBD 函数
  • 需要所有输入和输出。所有输入必须为支持的数据类型。
  • 不要使用支持标签或预定义数据类型。连接的输入值不会转换为预定义数据类型。
  • 不要使用使能输入位,必须始终执行。
示例:加法函数
ADD_FBD Function
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal