CAM_PROFILE 结构

CAM_PROFILE 数据类型是代表计算出的凸轮轮廓轨迹的系数数组,可用作时间凸轮或位置凸轮指令的输入。唯一可用的元素是 Status:
助记符
数据类型
说明
状态
DINT
状态参数用于指示计算出的凸轮廓线数组元素。如果尝试在凸轮轮廓轨迹中使用未计算的元素执行凸轮传动指令,则该指令将发生错误。
0 = 未计算凸轮廓线元素
1 = 正在计算凸轮轮廓轨迹元素
2 = 已计算凸轮廓线元素
n = 已计算凸轮廓线元素,且正在由 (n-2) MAPC 和 MATC 指令使用。
重要提示: 请勿尝试在 CAM_PROFILE 和 CAM_PROFILE_EXTENDED 数据类型之间复制数据。这将导致数据损坏。
小贴士: 不能将 CAM_PROFILE 数据类型转换为 CAM_PROFILE_EXTENDED,也不能将 CAM_EXTENDED 数据类型转换为 CAM。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal