CAM_EXTENDED 结构

CAM_EXTENDED 数据类型由主从点对及插补类型组成。由于与特定轴位置或时间无关,因此点值没有单位。可以将每个段的插补类型指定为线性或三次插补。CAM_EXTENDED 仅受
Compact GuardLogix
5580 和
CompactLogix
5380 控制器支持。
下表描述了凸轮数组元素的格式:
助记符
数据类型
说明
MASTER
LREAL
点的 x 值。
SLAVE
LREAL
点的 y 值。
Segment Type
DINT
插补类型
0 = 线性
1 = 三次
小贴士: 不能将 CAM 数据类型转换为 CAM_EXTENDED,也不能将 CAM_EXTENDED 数据类型转换为 CAM。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal