数值模式

数值模式将数组运算分配到若干次扫描中在处理非时间关键型数据或大量数据时,此模式非常实用。输入每次扫描时参与运算的元素数目,这样可缩短扫描时间。
当梯级输入条件由假跳变为真时,触发指令的执行。触发后,指令将在每次扫描时执行,扫描次数为完成整个数组运算所需的次数。触发后,梯级输入条件可以反复更改,而不会中断指令的执行。
NumMode1
在 .DN 位置位之前,应避免使用数值模式下文件指令运算的结果。
以下时序图展示状态位与指令运算之间的关系。当指令执行完成时,.DN 位置位。
NumMode2
如果完成时梯级输入条件为真,则在梯级输入条件跳变为假之前,.EN 位和 .DN 位都将置位。当梯级输入条件跳变为假后,这些状态位和 .POS 值都将清零。
如果完成时梯级输入条件为假,会将 .EN 位立即清零。在 .EN 位清零后进行一次扫描,.DN 位和 .POS 值都将清零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal