增量模式

在增量模式下,每次指令的梯级输入条件由假跳变为真时,会对数组的一个元素执行运算。
IncMode1
以下时序图展示状态位与指令运算之间的关系。只有在扫描时梯级输入条件由假跳变为真,指令才会执行。每次出现这种情况时,只会对该数组中的一个元素执行运算。如果梯级输入条件在多次扫描期间保持为真,则指令只在第一次扫描期间执行
IncMode2
当梯级输入条件为真时,.EN 位置位。对数组中的最后一个元素执行运算后,.DN 位置位。对最后一个元素执行运算并且梯级输入条件跳变为假后,.EN 位、.DN 位和 .POS 值将清零。
当每次扫描只对一个元素执行运算时,增量模式与数值模式的不同之处在于:
  • 数值模式每次扫描时可对任意数目的元素执行运算,只需梯级输入条件的一次假到真跳变即开始执行。指令在每次扫描时都将继续对指定数目的元素执行运算,直至完成,而与梯级输入条件的状态无关。
  • 增量模式需要梯级输入条件由假跳变为真才能对数组中的一个元素执行运算。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal