文件平均值 (AVE)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
AVE 指令用于计算一组值的平均值。
可用语言
梯形图
File Average (AVE) (1)_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参见“数据转换”部分。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Array Tag
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
计算此数组中各值的平均值
指定要平均的元素组的第一个元素
不要在下标中使用 CONTROL.POS
Dimension to vary
DINT
DINT
立即数
(0、1、2)
要使用的维度
维度的顺序是:array[0,1,2]
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
运算结果
Control
CONTROL
CONTROL
标签
运算的控制结构
Length
DINT
DINT
立即数
要参与平均值计算的数组元素的数目
Position
DINT
DINT
立即数
指定数组的偏移量,用于标识指令正在访问的当前元素。
初始值通常为 0
长度和位置(对应于控制标签中的 .LEN 和 .POS)是伪操作数。有关详细信息,请参阅 伪操作数初始化。
说明
AVE 指令用于计算一组值的平均值。
重要提示: 确保 Length 值不会导致指令超出指定的 Dimension to vary。如果发生超出的情况,destination 将不正确。如需了解更多信息,请参见“将数组视为内存块”部分。
如果在对表达式求值期间发生溢出,或者指令超过数组的末尾执行读操作,则指令会将 .ER 位置位并停止执行
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
有一定条件下影响,请参见“数学状态标志”部分。
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
是
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参见“通用属性”部分。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN 位清零。
.DN 位清零。
如果 .ER 位在预扫描期间为零,则所有控制位(.DN、.EN、.EU、.EM、.UL、.IN 和 .FD)都将清零。
梯级输入条件为假。
请参见“AVE 流程图(假)”
梯级输入条件为真。
AVE 指令用于计算平均值,计算方法为,将数组中所有指定元素相加,然后除以元素数目。
后扫描
不适用。
AVE 流程图(假)
AVE Flow Chart False
示例 1
AVE Example 1
梯形图
RSL5K_AVE Ladder Diagram Example_v31
示例 2
AVE Example 2
梯形图
RSL5K_AVE Ladder Diagram Example 2_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal