所有模式

在所有模式下,对数组中所有指定元素执行运算,然后继续执行下一条指令。当指令的梯级输入条件由假跳变为真时,开始进行运算。控制结构的位置 (.POS) 值指向指令当前使用的数组元素。当 .POS 值等于 .LEN 值时,运算停止。
AllMode
以下时序图展示状态位与指令运算之间的关系。当指令执行完成时,.DN 位置位。梯级输入条件为假时,.DN 位、.EN 位和 .POS 值清零。只有这样,才会在梯级输入条件出现假到真跳变时触发指令的再次执行。
AllMode2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal