报警指令

报警指令用于监视和控制报警条件。
基于 Logix 的报警指令集成了 RSView® SE 应用程序与 Logix 5000 控制器之间的报警。
可用指令
梯形图
功能块
结构化文本
若:
请使用:
在梯形图、功能块或结构化文本中,针对任意离散布尔值提供报警
数字报警 (ALMD) 指令
在梯形图、功能块图和结构化文本中,针对任意模拟信号提供电位和变化率报警
模拟报警 (ALMA) 指令
针对指定报警集的所有报警条件发出指定操作
报警集操作 (ASO) 指令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal