高级数学指令

高级数学指令包括以下指令:
梯形图和功能块
结构化文本
执行以下操作:
使用此指令:
计算值的自然对数
LN
计算值的以 10 为底的对数
LOG
计算一个值的另一个值次幂
EXPT
可以混合使用不同的数据类型,但可能损失精度并产生舍入误差,并会延长指令的执行时间。请检查 S:V 位,查看结果是否被截断。
粗体
数据类型表示最佳数据类型。如果指令的所有操作数都使用相同的最佳数据类型(通常为 DINT 或 REAL),则指令的执行速度更快,需要的内存更少。
只要梯级输入条件为真,每次扫描指令时,高级数学指令就会执行一次。如果希望指令仅执行一次,可使用 ONS 指令触发数学指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal