最终确定程序 (Program) 中的所有编辑
在此对话框中,将提示您确认是否最终确定所选程序中所有梯形例程 (Routine) 的所有编辑区中的所有编辑以及该程序中所有其他例程的所有“待定编辑”和“测试编辑”视图中的所有编辑。
要确认希望最终确定这些编辑,请查看待定编辑列表,然后单击
是
。
重要提示:
此操作无法撤消。
如果在运行模式下更改安全指令参数,必须接受待定的编辑,并使控制器 (Controller) 的模式在程序和运行之间来回切换,以使更改生效。
当您选择最终确定所有编辑时:
- 接受所有待定编辑(联机状态时下载到控制器)。如果在任何待定编辑区中发生验证错误,则不会将任何待定编辑提交到控制器,最终确定过程将停止。
- 集合所有已接受的编辑。小贴士: 提示:SFC 例程的部分联机编辑需要重置到初始步骤 (Step),所有存储的操作 (Action) 都将重置。任何需要重置的例程旁边都有一个“重置”图标。对于这些例程,开始执行经过修改的程序时,该图将重置到初始步骤 (Step)。有关需要重置 SFC 例程的联机编辑列表,请参阅“需要 SFC 重置的联机编辑类型”。
- 如果控制器处于“运行”模式,则集合的编辑将开始执行。
重要提示:
如果选择了“最终确定所有编辑”选项,则立即集合所有编辑。严重故障 (Major Fault) 不会影响主控制器和次控制器。
提供反馈