通信格式

定义 I/O module 或通信卡如何与 controller 通信。通过选择通信格式,可以定义:
  • 可用的配置页面,以及
  • 标签 (Tag) 结构和配置方法
小贴士: 对于 I/O module 来说,一旦创建了 module,就不能更改通信格式。要更改配置,必须删除该模块,然后再重新创建它。对于通信卡而言,可以在创建后配置通信格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal