标签导入和导出向导

如何打开“标签导入和导出向导”?
使用以下方法之一:
  • 在开发系统上的 Windows
    “开始
    ”菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > 标签导入和导出向导
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    工具
    菜单中,选择
    标签导入和导出向导
    。
标签导入和导出向导用于:
  • 在数据库与兼容 Excel 的逗号分隔变量 (CSV) 格式之间相互转换。
  • 导出默认客户端标签并导入自定义标签。
  • 将一个
    FactoryTalk View
    标签数据库与另一个标签数据库合并。
  • 导入一个 A.I.Series 文件、Logic 5 文本数据库文件或者 RSLogix5/500 地址与符号 ASCII 文件。
    小贴士:
    选择的应用程序必须在
    FactoryTalk View
    6.10 或更高版本上创建,或者已转换为
    FactoryTalk View
    6.10 或更高版本,否则导入、导出或合并过程将不会成功。
    因为 ODBC 数据源名称必须唯一,因此任何给定计算机上的工程名称也必须唯一。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal