查找选项

下表显示了搜索顺序。
选项
描述
仅全字匹配
仅搜索整个词。例如,如果您的搜索项为“arm”,则搜索不会找到“alarm”。
匹配前缀
搜索以某个词开头的文本字符串。例如,如果您的搜索项为“over”,则搜索将找到“overlimit”和“overTemp”。
匹配后缀
搜索以某个词结尾的文本字符串。例如,如果搜索项为“level”,则选择“匹配后缀”将找到“HighLevel”和“LowLevel”之类的项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal