DeskLock 系统重新启动按钮“连接”选项卡选项

下表显示
DeskLock 系统重新启动按钮属性
对话框
连接
选项卡的各个选项。
选项
描述
启用
一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。应用程序可读取数据源的连接值,并更新对象的画面来反映与值对应的状态。
如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映与值对应的状态。
可见
一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。应用程序可读取数据源的连接值,并更新对象的画面来反映与值对应的状态。
如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映与值对应的状态。
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
¬
数据源更新连接(读连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开
标签浏览器
对话框并选择标签,而不必在
标签/表达式
列输入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开
表达式
编辑器并创建表达式,而不必在
标签/表达式
列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal