DeskLock HotKeyDisable 按钮“常规”选项卡选项

下表显示
DeskLock HotKeyDisable 按钮属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
热键设置
从列表中,选择按下按钮时要禁用的热键序列。
热键
任务切换
为任务切换指定
Alt+Tab
、
Ctrl+Esc
和
Alt+Esc
热键序列
任务管理器
为任务切换指定
Ctrl+Shift+Esc
热键序列
WinKeys
指定键盘上的特殊 Windows 热键序列
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal