打开现有 FactoryTalk View 应用程序

首次启动应用程序记录器时,不会选择任何应用程序。标题栏和菜单栏显示在屏幕顶部,状态栏显示在屏幕底部,而
应用程序选择
对话框则显示在屏幕中央位置。
要打开现有
FactoryTalk View
应用程序
  1. 如果
    应用程序选择
    对话框未打开,则在
    文件
    菜单中,选择
    打开应用程序
    ,或单击
    打开
    工具栏按钮。
  2. 从可用应用程序列表中,选择要打开的应用程序。
  3. 从选定应用程序的语言列表中,选择要用于打开应用程序的语言。
  4. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    还可以通过在
    最近打开的应用程序
    列表中选择应用程序文件名的方式,从
    文件
    菜单打开现有
    FactoryTalk View
    应用程序。
    如果使用应用程序管理器还原应用程序,则应用程序记录器可能无法检测到还原的应用程序或将其选中以存档。要避免此问题,请在“应用程序记录器”中打开还原的应用程序前,先在 FactoryTalk View Studio 中打开该应用程序。
打开应用程序之后,您可以浏览、导出或打印其内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal