使用命令导出应用程序信息

还可以使用命令导出应用程序信息(包括所有的服务器和组件)。
小贴士:
只有 FactoryTalk View Site Edition 支持使用命令导出应用程序信息。
在命令提示符窗口中,使用以下语法输入命令:
"FactoryTalk View SE Application Documenter.exe" applicationName applicationType filePath [/L Language ID] [/U username] [/P password]
下表列出了导出命令行参数。命令行参数不区分大小写。但是,如果指定值包含空格,则确保用引号括起该值(例如“带空格的值”)。
参数
描述
applicationName
指定 FactoryTalk View Site Edition 应用程序,该应用程序中包含将导出其组件的 HMI 工程。
此参数是必须的。
applicationType
分别使用以下参数指定网络分布式、网络站点或本地站点应用程序类型:
分布式
、
站点
和
本地
。
此参数是必须的。
filePath
指定要用来保存所导出文件的路径。
此参数是必须的。
/L
使用语言标识符指定用来导出应用程序的语言。语言标识符或语言 ID 是 RFC1766 代码,例如,美国英语的 RFC1766 代码是 en-US。有关语言标识符的完整列表,请参见
FactoryTalk View SE
帮助中的
语言标识符
。
此参数是可选的。如果省略此参数,则将使用应用程序的默认语言进行导出。
/U
指定登录用户名。
此参数是可选的。如果省略此参数,则将使用当前的 Windows 登录用户进行导出。
/P
指定登录名用户名的密码。
此参数是可选的。

示例

"FactoryTalk View SE Application Documenter.exe" FTViewDemo Distributed "C:\Export files" /L en-US /U ftuser /P Pwd12345
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal