XYMinMaxOption 常量

使用此常量来指定最小和最大 y 轴标尺的选项。
MinMaxOptionAutomatic
(0) - 标尺选项为
自动
。
MinMaxOptionValue
(1) - 标尺选项为
最小
和
最大
值。
MinMaxOptionTagProperties
(2) - 标尺选项为
使用标签最小值和最大值属性
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal