StackAxesMode 属性(XY 图对象)

返回或设置是否将轴堆叠在绘图平面上。
语法
XYPlot1
.
StackAxesMode
(Long
stackType
)
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
stackType
是一个长整型值,指定轴的堆叠方式。有效值为:
  • 0
    : 不堆叠任何轴。
  • 1
    : 堆叠 x 轴。
  • 2
    : 堆叠 y 轴。
  • 3
    : 堆叠 x 轴和 y 轴。
示例
Private Sub StackAxesMode() XYPlot1.StackAxesMode = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal