ShowToolbarButton 方法(XY 图对象)

隐藏或显示 XY 图对象上的工具栏按钮。从工具栏中隐藏的按钮也会从快捷菜单中隐藏。
语法
XYPlot1
.
ShowToolbarButton
(
toolbarButtonID
,
state
)
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
toolbarButtonID
- 是工具栏上按钮的
XYButtonID
常量的参数。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :运行时在工具栏上显示按钮。
  • False
    :运行时不在工具栏上显示按钮。
示例
Private Sub ShowToolbarButton() 'Hides the Print button on the toolbar at runtime. XYPlot1.ShowToolbarButton PrintButton, False End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal