SetMinMaxUseTag 方法(XY 图对象)

标签用于设置轨迹的最小值和最大值。
语法
XYPlot1
.
SetMinMaxUseTag
(
xTagName
,
yTagName
, [
xMinTagName
], [
xMaxTagName
], [
yMinTagName
], [
yMaxTagName
], [
xModelName
], [
yModelName
], [
xTraceType
], [
yTraceType
])
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
xTagName
- 是字符串型参数,指定轨迹的 x 标签。
yTagName
- 是字符串型参数,指定轨迹的 y 标签。
xMinTagName
- 是字符串型参数,指定 x 轴最小值的标签名称。
xMaxTagName
- 是字符串型参数,指定 x 轴最大值的标签名称。
yMinTagName
- 是字符串型参数,指定 y 轴最小值的标签名称。
yMaxTagName
- 是字符串型参数,指定 y 轴最大值的标签名称。
xModelName
- 是字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
xTraceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
yModelName
- 是字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
yTraceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
xTraceType
- 是
XYTraceType
常量的可选参数。如果轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
yTraceType
- 是
XYTraceType
常量的可选参数。如果轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
示例
Private Sub SetXYPlotMinMaxUseTag() 'Sets the values with tags TagX_Min and TagX_Max for the trace TagX and tags TagY_Min and TagY_Max for the trace TagY of live data. XYPlot1.SetMinMaxUseTag "TagX", "TagY", "{TagX_Min}", "{TagX_Max}", "{TagY_Min}", "{TagY_Max}" 'Sets the values with tags TagX_Min and TagX_Max for the trace Tag1X of PIserver1 and tags TagY_Min and TagY_Max for the trace Tag1Y of PIserver2. XYPlot1.SetMinMaxUseTag "Tag1X", "Tag1Y", "{TagX_Min}", "{TagX_Max}", "{TagY_Min}", "{TagY_Max}", "PIServer1", "PIServer2", TraceTypePIServer, TraceTypePIServer End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal