SetCaption 方法(XY 图对象)

设置轨迹的标题,并在图例中显示标题。
语法
XYPlot1
.
SetCaption
(
xTagName
,
yTagName
, [
xCaption
], [
yCaption
], [
xModelName
], [
yModelName
], [
xTraceType
], [
yTraceType
])
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
xTagName
- 是字符串型参数,指定轨迹的 x 标签。
yTagName
- 是字符串型参数,指定轨迹的 y 标签。
xCaption
- 是字符串型可选参数,它将显示在 XY 图的 x 轴和“标签”列表的
标签
字段中。
yCaption
- 是字符串型可选参数,它将显示在 XY 图的 y 轴和“标签”列表的
标签
字段中。可以指定
xCaption
或
yCaption
,也可以同时指定两者。还可以为标题使用扩展标签属性或标签值。
xModelName
- 是字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
xTraceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
yModelName
- 是字符串型可选参数,指定历史模型名称。如果
yTraceType
为
TraceTypeAF
、
TraceTypeDataLog
、
TraceTypeHistorian
或
TraceTypePIServer
,则需要此参数。
xTraceType
- 是
XYTraceType
常量的可选参数。如果轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
yTraceType
- 是
XYTraceType
常量的可选参数。如果轨迹类型为实时数据或数据记录,则可忽略该参数。
示例
Private Sub SetXYPlotCaption() 'Sets the caption for tags {/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Temperature} and {/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Pressure} from the data log Mixer. XYPlot1.SetCaption "{/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Temperature}", "{/Line1_DataServer::[CookieLine]Program:Mixer.Pressure}", "Temperature", "Pressure", "Mixer", "Mixer" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal