SaveTemplate 方法(XY 图对象)

将当前样式另存为模板。如果已存在模板,则会自动替换。
语法
XYPlot1
.
SaveTemplate
TemplateName
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
TemplateName
- 是一个字符串类型的参数,指定模板的名称。
示例
Private Sub btnSaveTemplate() XYPlot1.SaveTemplate "MyTemplate" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal