RubberBandZoom 方法(XY 图对象)

启用弹性缩放
即使工具栏或“弹性缩放”按钮处于隐藏状态,也可以使用此方法。但是,如果使用
RubberbandZoomEnable
VBA 属性禁用弹性缩放功能,则此方法将不起作用。
语法
XYPlot1
.
RubberBandZoom
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnRubberBandZoom() XYPlot1.RubberBandZoom End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal