ResetTagAxes 方法(XY 图对象)

在图表中复位标签轴。
语法
XYPlot1
.
ResetTagAxes
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnResetTagAxes() XYPlot1.ResetTagAxes End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal