PreviousTrace 方法(XY 图对象)

在图表的图例中选择上一轨迹。若此前已选择上一轨迹,则该方法将返回
True
;若已在图例中选择第一个轨迹则将返回
False
。
语法
XYPlot1
.
PreviousTrace
()
As Boolean
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnPreviousTrace() Dim result as Boolean Rem Select the previous tag in the tag list. result = XYPlot1.PreviousTrace() End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal