DeleteTemplate 方法(XY 图对象)

删除指定模板。
语法
XYPlot1
.
DeleteTemplate
TemplateName
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
TemplateName
- 是一个字符串类型的参数,指定模板的名称。
示例
Private Sub btnDeleteTemplate() XYPlot1.DeleteTemplate "MyTemplate" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal