DeleteActiveTrace 方法(XY 图对象)

从图表中移除选定的轨迹。
语法
XYPlot1
.
DeleteActiveTrace
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnDeleteActiveTrace() XYPlot1.DeleteActiveTrace End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal