CurrentXTagName 属性

返回选定 x 标签的名称。只读。字符串。
语法
XYPlot1
.
CurrentXTagName
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub GetTagName() Dim str As String str = XYPlot1.CurrentXTagName End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal