CollapseNSExplorer 属性(XY 图对象)

返回或设置是否折叠标签浏览器。读/写。布尔型。
语法
XYPlot1
.
CollapseNSExplorer
[=
state
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :折叠标签浏览器并仅显示标题。
  • False
    :展开标签浏览器。
示例
Private Sub CollapseNSExplorer() 'Collapses the tag explorer. XYPlot1.CollapseNSExplorer = False End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal